This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:PMBus GUI

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340119/tms320f28p650dk-pmbus-gui

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我正在设计定制的直流/直流转换器 PCB。 如果我在 MCU 上使用 PMBus 外设、TI 是否有适用于 PMBus 的 GUI?  比如 TI Fusion Digital PowerTM 之类的东西? 如果没有、人们做了些什么来利用 PMBus 特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

     与 CCS 一起安装的 SysConfig UI 工具可配置 C2000器件上的 PMBus 外设。 您可以从以下目录中使用 SysConfig 导入模板: C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\universal。

    导入后、如果打开.syscfg 文件、您可以在左侧滚动窗口中导航到"Communication"部分、并添加 PMBus:

    在这里、您可以配置 PMBus 设置、确定要使用的 GPIO 引脚并启用中断。

    SysConfig UI 与 TI Fusion Digital Power 工具不同、因为至少根据我对该工具的观察、 SysConfig 用于在运行时之前进行器件配置、不在器件/外设运行时对信号进行任何分析。 SysConfig 有助于确定可能的配置、从一个器件迁移到另一个器件、错误检查设置以及简化器件初始化过程。 如果您打算监控 PMBus 通信、我建议使用 协议分析器。

    如果您对 PMBus 或 SysConfig 有任何疑问、敬请告知。