This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何验证构建的编译依赖项

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339702/tms320f28388d-how-to-validate-build-dependencies-built

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我有一个项目有多个依赖项。  每次生成完成时、我都会希望生成某些项目。  但控制台输出通常变化如此之快(这是一件好事)、我无法确认所有项目都已构建完成。  CCS 控制台仅显示包含依赖项的主工程的编译。  我可以单击其他项目来查看他们的控制台、但我找不到任何时间戳、因为任何时间戳都允许我验证该项目是否为该特定版本构建。  对于给定的编译、是否可以在一个位置收集所有编译工程的所有编译信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    Unknown 说:
    我有一个有多个依赖项的项目。  每次生成完成时、我都会希望生成某些项目。  但控制台输出通常变化如此之快(这是一件好事)、我无法确认所有项目都已构建完成。  CCS 控制台仅显示包含依赖项的主工程的编译。  [/报价]

    如果要确保编译的是 多个工程、请选择要编译的工程、右键点击、然后选择 Rebuild Project:

    这将重新编译所选的工程、就像未编译工程一样(即清理+编译)。

    Unknown 说:
    我可以单击其他项目来查看他们的控制台、但我无法找到任何时间戳来验证该项目是否是为该特定版本构建的。  对于给定的构建,是否有办法在一个位置收集所有已构建项目的所有构建信息?

    您可以通过转至文件资源管理器并查看相应.out 文件的修改日期来查找:

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然!  日期戳。

    感谢你的评分