This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:提升代码执行效率的附属品

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339784/tms320f28335-collaterals-to-improve-code-execution-efficiency

器件型号:TMS320F28335

您好、

客户长期使用 TI 的 F28335进行电机驱动。 最近、他们面临的问题是、对于更复杂的代码、内存有限。 我们是否有任何指南/应用手册可帮助提高代码效率以使用更少的存储器实现更强的执行力和性能?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

                   我不知道有任何专门针对代码效率的配套资料。 客户可以考虑以下两个方面:

    1. 利用 XINTF 并添加外部存储器以扩充内部存储器。
    2. 移动到具有更多内存的较新设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

      另一位专家与以下内容进行了蜂鸣声:

    "我们有一个 优化指南。 我认为它更注重速度优化、而不是尺寸优化、但其中一些技巧可能对两者都有帮助"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

      另一位专家与以下内容进行了蜂鸣声:

    "假设他们已经在编译优化级别-o2或-o3和--mf = 0 (优化大小)。 他们可以尝试编译器的优化级别4 (-o4)。 -o4与-o3相同、只是有一个 POST 链接步骤会考虑整个项目视图。 这可以减小大小、但编译会花费更长的时间。  

    他们还可以尝试使用优化器助手(View à Optimizer Assistant)来获得优化级别和–mf 设置的最佳组合"。