This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存连接器问题

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339032/tms320f28379d-flash-linker-problem

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、、 TMS320F28069M

我将获得与中所述相同的链接器注释:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/541877/linkage-problem

但我认为引用的链接(e2e.ti.com/.../1269026)重定向至错误发布。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diane:

    能否就您所面临的问题提供更多详情?

    您是尝试过任何 C2000WARE SDK 示例、还是尝试过不同的示例?

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在修改一个现有项目、以将 TMS320F28069M 转换为 TMS320F28379D。

    该工程使用闪存 API、因此我引用了 example device_support\f2837xd\examples\cpu1\flash_programming_dcsm。

    当我编译项目时、我会收到一些备注、例如:

    "../flash_programming_dcsm_CPU1_flash.cmd"、第140行:备注#10186-D:部分
    ".debug_info:F021_API_F2837xD_FPU32.lib "无法通过以下方式采集
    SECTION 说明符;SECTION 包含不属于程序一部分的数据
    图像

    我正在使用的"flash_programming_dcsm_cpu1_flash.cmd"文件与引用的示例文件相同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diane:

    您使用哪个 CCS 版本进行开发? 您能否评论一下已导入示例的 C20000Ware SDK 版本号?

    此外、在构建 C2000Ware SDK 中提供的示例时、在没有对 cmd 文件进行任何修改的情况下、您是否还会遇到任何问题?

    让我们检查一下它是由 CCS 版本还是由您正在使用的 SDK 版本引起的。

    您可以使用当前可用的最新 CCS 版本- CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    您可以使用最新的 C2000Ware SDK (V5.01)- C2000WARE 软件开发套件(SDK)| TI.com

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 12.5.0和 C2000Ware 5.00.00.00。

    "flash_programming_dcsm_cpu01"示例可正常编译。

    我的项目有2个链接器文件:

    • FLASH_programming_DCSM_CPU1_FLASH.cmd
    • F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diane:  

    是否可以将项目以 zip 格式发送给我以进行详细分析?  

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不能、该项目是专有的。

    我将尝试创建一个具有相同行为的较小示例项目。

    同时,是否有可能修复原来的文章的链接: (e2e.ti.com/.../1269026 )?  我认为它应该转到编译器发布、但它是重定向到数据转换器发布。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到,我的原始项目仍然有旧的 h/w 被列为"变体和核心":

    我无法找到更改的方法、因此我创建了一个具有正确"变量和核心"的新项目、将所有 文件复制/粘贴到其中、再次设置所有项目路径、编译警告现已消失: