This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在地址"0x3fa5f5&quot 处中断;没有可用的调试信息、或处于程序代码之外

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340115/tms320f28p650dk-break-at-address-0x3fa5f5-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F28P650DK

我已经尝试在闪存中加载一个双核项目并从 RAM 中运行它。 在针对 Core2进行调试时、我收到没有针对 CPU2提供调试信息的错误。 但是,如果我在 Device_bootCPU2()中放置一个硬件断点, CPU2可以正常工作。

为什么显示此行为?