This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339963/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

资源描述路径位置类型
 #error 指令:"必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 否则、您的头文件中的偏移将不准确。"  

这是错误语句。 请为我推荐一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrish:

    该错误消息告知您其所需内容的基本概念、您需要将 CPU1或 CPU2 (您用于工程的任何内核)添加到 "工程属性"中的预定义符号中。 如果将 C2000Ware 提供的示例用作模板、则可以避免看到类似的错误、因为这些错误已验证可构建: