This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:F28069M 和 DRV8305

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339635/launchxl-f28069m-f28069m-and-drv8305

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305MOTORWARE

我购买了 F28069M 和 DRV8305来驱动三相电机、但遇到了很多问题。 首先、快速入门指南指出、在插入到已安装所有软件(CCS、motorware、control suite)的器件时、应自动加载示例程序、但未发生这种情况。 当我们尝试进行 JTAG 连接时、只有当我们将 DRV8305电路板连接成功并为其供电时、才成功进行连接。 即使 JTAG 成功完成后、当我们尝试上传任何示例代码、例如 LED 闪烁代码时、我们也会收到加载程序错误。 我们还确保目标配置正确。

 ..  非常感谢您对此提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请确保您使用的是正确的目标配置文件(.ccxml)。  从错误消息中可以看到配置的设备与检测到的设备不匹配。

    此致

    西达尔特