This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:带 Launchpad F28379D 的编码器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339703/tms320f28379d-encoder-with-launchpad-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好!

我正在将差分编码器与 Launchpad F28379D 连接。 很遗憾,Launchpad 无法接受差分信号,在本例中,信号 A、B、非 A 和 B 在2.5V 和- 2.5V 之间变化。  

因此、我使用安装在电源模块(逆变器)上的编码器接口将信号移动到1.65和4.65V。但是、当我将这些修改后的信号(来自逆变器)连接到 J14 (A、B、I)时、我无法获得任何编码器读数。 在此问题上、您能帮助我吗? 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulrahman:

    您能否提供所使用编码器的器件型号? 您是否正确地将增量编码器与我们的 eQEP 模块配合使用? 它有助于为您将输入到 C2000器件中的信号提供波形。  

    此致、

    彼得