This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:TMDSECATCNCD379D 设计文件

Guru**** 1278010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSECATCNCD379D, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339036/tmdsecatcncd379d-tmdsecatcncd379d-design-files

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!  

您能否向我发送 TMDSECATCNCD379D 的设计文件? 尤其是 Altium Designer 文件。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道我们是否具有此电路板的设计文件、我必须进行检查。 我还想提醒您、我们无法为适用于 F2837X 器件的 EtherCAT 提供良好的设计支持。  

    此外、我们正在设法了解为什么一些客户希望在 F2837X 器件上使用 EtherCAT、而不是 F2838X 或 F28P65X。 您能否详细说明一下、您为什么要为 ethercat 而不是这些较新的器件? 如果您更愿意离线共享该信息、请向我发送一条私人消息(我刚刚向您发送了一个朋友请求)。 我们非常感谢获得此信息、因为它将影响我们关于如何为 F2837X ethercat 板提供后续支持的决定。

    您是否已具有采用  F2837X ethercat 的现有设计?

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明

    我们已经使用 F28379D 进行设计、因此我们想实施 EtherCAT。 我们还拥有 F28388D 原型、但尚未准备好。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白。 如果您将使用 EtherCAT、我很高兴听说您正在开发 F28388D 原型。

     TMDSECATCNCD379D 的设计文件 包含在 controlSUITE 中、位于 development_kits 文件夹内。

    此致、

    本·科利尔