This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:访问 TMS320F28004x 微控制器技术讲座示例代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339147/tms320f280049c-access-to-tms320f28004x-microcontroller-workshop-example-code

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在的 PDF 文档中找到了参考的 TI 研讨会、作者为 Kenneth W. Schachter 、自2019年7月起。

如何访问 此 Worshop 中包含的程序示例?

我遵循了 C2000 Academy 中的培训、其中介绍了 CCS 12.6.0.00008上的 C2000Ware_5.01.00.00版本的示例、但我认为如果我了解2019研讨会示例文件结构的详细信息、可以改善我在该微型软件中的学习曲线。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    C2000 Academy 实验室实际上基于之前的这些技术讲座(这些技术讲座已改编为 Academy、从而可扩展到更多器件)。 我们不再创建/支持旧研讨会、但有些研讨会已存档、仍可通过 Academy 在"Gen2和 Gen1器件"下找到。  

    如果你点击这些单独的专题讨论会页面、会有下载专题讨论会材料的链接:

    此致、

    艾里森