主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE
你(们)好!
我想谈谈 XDS100v2调试探针和 TMS320F28379D 微控制器之间的连接。 我注意到它们之间有2个连接。 一种是 JTAG 连接、用于对微控制器进行编程和调试。 另一个是 UART/SCI 接口(TX 和 RX)、占用 FTDI 芯片的 BDBUS0和 BDBUS1以及微控制器的 GPIO42和 GPIO43。 我不熟悉嵌入式器件、找不到更多关于连接本身的资源。 因此、我想问问、为什么在已经有 JTAG 连接的情况下还需要有 UART/SCI 连接。 FTDI 芯片或微控制器何时使用 UART/SCI 连接? 我在使用 CCS 对板进行编程时是否使用了它? 有人可以推荐我参考良好的资源、以便详细了解 FTDI 芯片和 TMS320F28379D、比如如何对每个芯片进行编程?