This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:XDS100v2和 TMS320F28379D 之间的连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338918/launchxl-f28379d-connection-between-xds100v2-and-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

你(们)好!

我想谈谈 XDS100v2调试探针和 TMS320F28379D 微控制器之间的连接。 我注意到它们之间有2个连接。 一种是 JTAG 连接、用于对微控制器进行编程和调试。 另一个是 UART/SCI 接口(TX 和 RX)、占用 FTDI 芯片的 BDBUS0和 BDBUS1以及微控制器的 GPIO42和 GPIO43。 我不熟悉嵌入式器件、找不到更多关于连接本身的资源。 因此、我想问问、为什么在已经有 JTAG 连接的情况下还需要有 UART/SCI 连接。 FTDI 芯片或微控制器何时使用 UART/SCI 连接? 我在使用 CCS 对板进行编程时是否使用了它? 有人可以推荐我参考良好的资源、以便详细了解 FTDI 芯片和 TMS320F28379D、比如如何对每个芯片进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcello:

    虽然器件确实具有 SCI 引导模式、但 SCI 接口通常不用于对器件进行编程、在该模式下代码通过 SCI 进行刷写。 您可以在  TMS320F28379D TRM 中了解有关这方面的更多信息。  我们还在 SCI 上发布了这篇文章: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AfxVW5YfOUhjf.o7G62BFA__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST

    SCI 可用的一种方法是与 PC 的串行终端进行通信。 C2000WARE 中有一个 SCI 示例、您可以使用它来实现这一点。  此外、值得注意的是、MATLAB/Simulink 在使用 JTAG 对器件进行编程后、使用 SCI 与 F28379D 进行通信。

    通常、TMS320F28379D 器件通过 JTAG 进行编程。 由于 JTAG 是一种行业标准、您可以在网上的很多位置找到有关 JTAG 的更多信息。 如果您按照 C2000 Academy Labs 中的说明 进行操作、您将使用 JTAG 对器件进行编程。

    祝您开发顺利!

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、如果 FTDI 芯片和 TMS320F28379D 微控制器之间的 SCI 连接中断、我使用 CCS 对微控制器进行编程的方式将不会有任何改变、是吗? 如果我丢弃 SCI 连接、不会出现问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为了确认一下、如果 FTDI 芯片和 TMS320F28379D 微控制器之间的 SCI 连接中断、我使用 CCS 对微控制器进行编程的方式将不会有任何改变、对吗? [/报价]

    没错。