This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:TMDSCNCD2800157 controlCARD 调试器错误

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338753/tmdscncd2800157-tmdscncd2800157-controlcard-debugger-error

器件型号:TMDSCNCD2800157

大家好、我正在使用  TMDSCNCD2800157 controlCARD、 XDS110 USB 停止工作、并出现以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.6.0.00029)

我已尝试重新连接电路板、仍然没有使用! 板上不使用任何外部电源。

此致、

帕尔塔