This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:防止 eCAP 噪声

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340502/tms320f280037-prevention-of-ecap-noise

器件型号:TMS320F280037

大家好!

输入信号的频率使用 eCAP 函数进行测量。

我们希望在捕获后具有0.x ms 的死区时间、直到下一次捕获为止、以防止抖动和噪声。

有没有好的方法可以做到这一点?


或者、如果您有任何机制经常在 C2000中用作频率计数器、请告诉我这方面的情况。

此致、  

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    防止输入信号出现噪声或抖动的一种方法是添加 GPIO 限定。 请参阅我们的 TRM、其中介绍了如何使用此器件来鉴定输入信号以消除噪声/抖动。

    此致!

    马瑞安