This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK TUV 认证

Guru**** 2563530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338776/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-tuv-certification

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

我即将开始进行基于 EtherCAT 设计的功能安全认证。 这是一个新的发展。 我有两个可能适用于此目的的 CPU 选项。 一个是 TMS320F28P65x 系列、另一个是 AM263x。 我更喜欢 F28系列、但由于此 CPU 系列获得了 TUV 认证、我有一个问题。 AM263x 系列仅通过了 ASIL-D 和 SIL3认证、但上述 F28系列仅通过了 ASIL-B 和 SIL2认证。

为什么会这样呢? TMS320F28P65x 系列遗漏了什么? 为什么它仅通过了 SIL2的认证(或获得了认证)?

谢谢!

塔马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有详尽的列表、但我首先想到的是 F28P65x 上缺少内存保护单元。 它有一些访问保护机制、并且 DCSM 安全功能可用于在 RAM 和闪存"区域"之间创建防火墙、但我认为它仍然没有达到 ASIL D/SIL 3的要求。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    塔马斯