This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SYSBIOS 1405 -关于 C2000 elf 构建的编译器备注

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340752/tms320f28335-sysbios-1405---compiler-remark-on-c2000-elf-builds

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我们正在查看自6.0.76.08版以来 SYS/BIOS 中修复的缺陷列表-这些问题通过后续版本的 GA 版本说明中的 JIRA 问题 ID 来识别。

由于我们无法访问 JIRA 数据库、因此如果有人告诉我们有关 JIRA 数据库的更多信息 SYSBIOS 1405 -关于 C2000 elf 构建的编译器备注、 SYS/BIOS 6.83.00.18的版本说明中提及。

这只是文档问题吗 ?它是否会影响在 SYS/BIOS 6.0.76.08上运行的 C28x 应用程序生成的代码?

谢谢。

罗伯特·斯特劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它所指的备注是 CCS 的建议--"建议:(性能) EABI 双精度是64位,而 COFF 是32位。 考虑将双精度型更改为浮点型、以提高 FPU32模式下的性能。" 提交错误的原因是 CCS 将该错误显示为错误、而不仅仅是建议-请参见相关的 CCS 错误 EXT_EP-9856

    在 SYS/BIOS 一侧、分辨率为只抑制消息(--diag_suppress=3195)、这是因为双重的使用是有意的。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是有帮助的。 这里听起来没什么需要担心的。