This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SYSBIOS-1197 -更新 SYS/BIOS CGT?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340745/tms320f28335-sysbios-1197---update-sys-bios-cgt

器件型号:TMS320F28335

您好!

我们正在查看自6.0.76.08版以来 SYS/BIOS 中修复的缺陷列表-这些问题通过后续版本的 GA 版本说明中的 JIRA 问题 ID 来识别。

由于我们无法访问 JIRA 数据库、因此如果有人告诉我们有关 JIRA 数据库的更多信息  SYSBIOS-1197 -更新 SYS/BIOS CGT、 SYS/BIOS 6.82.00.16的版本说明中提到了该软件包。

我们以为 CGT =代码生成工具的做法是否正确?

该更新是否修复了可能影响在 SYS/BIOS 6.0.76.08上运行的 C28x 应用程序的任何错误、或者该更新是否仅添加了新功能?

谢谢。

罗伯特·斯特劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、这是关于更新编译器版本。 Jira 记录不是一个错误、也没有提及更改所针对的任何特定问题。 迁移到发布时可用的最新工具版本似乎只是例行的更新。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是有帮助的。 这里听起来没什么需要担心的。