This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:powerSUITE 参数-电流

Guru**** 2874520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338016/tidm-hv-1ph-dcac-powersuite-parameters---current

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

大家好、

我正在 为我的项目使用 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计。

之前、我在更改 powerSUITE 参数   Max (+-Amp)和截止频率时遇到了问题。 我决定使用同样的非 powerSUITE 参考设计。

我现在意识到使用 powerSUITE 项目有更多的优势。

我的问题是:

是否可以在 powerSUITE 中更改 I_MAX_SENCE 参数、以使其与我的设计相对应、如果是、情况如何?

如果没有、未来是否有计划像在 TTPLPFC_PMP23063参考设计中一样使其可编辑。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezra 您好

    正如我之前建议的那样、您可以在文件 solution.js 中更改此参数。 要打开该文件、您可能需要安装"visual studio code"。 您试过吗?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了 Visual Studio 代码,但收到错误消息,看到 js 文件外观的变化。

    请提供 编辑时的步骤建议。

    已编辑的路径

    尝试打开"main.syscfg"时出现错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    非常感谢、我设法更改了参数。

    此致

    埃兹拉