This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:端口 H 寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341422/tms320f280025c-port-h-registers

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

仅想确认该处理器或 TMS320F28003x 中未实现 GPHSET、GPHCLEAR 和 GPHTOGGLE。
技术参考显示为保留的寄存器、但"hw_gpio.h"文件列出了寄存器偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joao:

    答对了-目前 F28002x 或 F28003x 器件尚未实现这些功能。  能否发送偏移所在的 hw_gpio.h 的屏幕截图? 我在最新的 C2000Ware SDK 版本中没有看到它们在 F28002x 和 F28003x 的 driverlib 中列出。  

    我可以看到以下路径:

    • C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_current\driverlib\f28002x\driverlib\inc\hw_gpio.h
    • C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_current\driverlib\f28003x\driverlib\inc\hw_gpio.h

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。 我运行的是5.0.0.0版本。
    确保更新到最新的