This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:目标配置多个器件

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341493/tms320f28069-target-configuration-multiple-devices

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320C6474

您好!

我正在阅读的页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html 、有关于多个器件的配置的问题。 网页上给出的示例、即  已将 TMS320C6474_0和 TMS320C6474_1两个添加到一个连接中。  假设我  在目标板上有 TMS320C6474的两个物理器件、   配置中的 TMS320C6474_0和 TMS320C6474_1如何识别 目标板上的两个物理器件?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     或者物理设备与器件编号(TMS320C6474_ X )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们的专家今天不在办公室。 请预计响应会延迟。

    谢谢。

    苏米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    此定制电路板上有多少 JTAG 接口?  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

               帖子的标题提到 F28069、但正文提到 TMS320C6474。 请确认正确的器件型号。 此外、如果您可以附上显示 JTAG 信号在器件之间如何连接的原理图、则会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="151589" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341493/tms320f28069-target-configuration-multiple-devices "] 假设我  的目标板上有 TMS320C6474的两个物理器件、   配置中的 TMS320C6474_0和 TMS320C6474_1如何识别 目标板上的两个物理器件?  [/报价]

    如果您在同一电路板上有两个 C6474器件以菊花链方式连接在一起、列表中的第一个 C6474 (TMS320C6474_0)将是 JTAG 扫描链上的第一个 C6474。