This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:CCStudio 中 F28P659示例项目内的组地址对齐问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342041/tms320f28p659dk-q1-bank-address-alignment-issue-in-f28p659-example-project-in-ccstudio

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好  

检查特定文件、特别是器件的.h 文件的内容时、我注意到一个定义的存储体地址。 但是、我的观察结果让我发现在第4组、地址在0x2000处不对齐、这似乎很不寻常。

有没有人会亲切地告诉我这种差异背后的潜在原因? 非常感谢您的见解和专业知识。

提前感谢您的帮助。

此致、Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    这一问题已在即将推出的 C2000Ware 版本中修复。

    请使用数据表的存储器映射部分中提供的地址。

    很抱歉耽误你的时间。

    谢谢。此致、

    瓦姆西