This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:C2000微控制器论坛

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338022/tms320f28388s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28388S

我正在尝试使用 F28388S 实现引导程序。
由于内部闪存是单个存储体、因此我们计划通过分离内部闪存中的扇区来实现它。
(例如、FLASH0~FLASH3是引导程序、Flash6~8是应用程序)
我提出的方法是通过仿真器下载引导程序、将通过 SCI 接收的应用程序保存在引导程序中至 Flash6~8、完成后跳转至存储应用程序的闪存扇区。
我认为这种方法可行吗? (闪存模式下的引导模式)

如果您有任何有用的示例或文档、请分享它们。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:

    您的方法是正确的、并且通常用于大多数系统。 现有 SCI 引导选项无效的任何具体原因?

    -Kedar