This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:UMCL 项目中的位置控制

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341267/tms320f28p650dk-position-control-from-the-umcl-project

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

您好!

我使用通用电机控制实验室项目在速度控制下旋转电机。

现在、我想修改我的当前项目、以便能够将电机控制在适当的位置。

您是否有任何文档或项目可以帮助我执行此操作?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    太棒了! 祝贺!

    通用电机实验室不包含位置环路、但您可以参考解决方案"tmdxiddk379d"、在构建级别5中、它包含位置环路。

    谢谢。

    嘉兴市