This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:上电上升时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341527/tms320f28379d-power-up-rise-time

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我已查看数据手册、但找不到电源上升时间的规格。  我应该在哪里查找。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

        您是否需要以下内容? (注意:这来自不同的数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    可以。  我想我找到了。  我使用了错误的搜索词和查找其他东西的费率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

               正如我提到过的、这来自 不同的 器件(F280039)。 您能不能确切说明您正在查找的内容和找到的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    我在 SPRS880O 中查找所需的电源压摆率、这是379D 的数据表。  在您的帖子中、我将搜索词更改为"ram"、并找到了第8.9.1.4节"电源斜升速率"、其中显示了最小和最大速率。