This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:是否有办法可以检查程序完整性?

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335604/tms320f28375s-is-there-a-method-to-check-program-integrity

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

将程序编程到闪存中后、是否有方法验证程序的完整性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    CCS 插件/Uniflash 中有一个校验和功能。

    请尝试一下。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vamsi:

    ECC 校验和值可以直接在程序中读取吗? 客户希望通过串行端口将此值传输到主机 PC。

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我不理解你的问题。

    他们要在哪个程序中读取 ECC 校验和?

    请注意:我目前是 OOO ,并将在下周星期二回来。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    您是否需要有关此帖子的进一步支持?  我没有听到你的回应。  我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西