团队、您好!
我正在使用 DRV8353R 和 Launchpad 设计48V 霍尔电机。
我能够通过霍尔反馈运行电机、并且使用通用电机代码(UMC)。
1.当我通过设置 ANY Ref_Hz 值来运行电机时、电机在第一次尝试时没有以所述的值运行。 在一些振荡之后、它将以上述速度运行。
为了减少这些振荡、我将校准电机的 Kp 和 Ki 值以及启动电流。
您能否说明我需要针对上述问题校准哪些参数。
2.每当我在构建级别4中运行电机时、与构建级别2相比、电机运行不平稳。 它会产生一些噪声。
我能知道为实现带反馈的电机平稳运行而需要调整的所有参数是什么吗?
此致、
K·H·P