This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:Concerto

Guru**** 2874140 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342049/tmdsdockh52c1-concerto

器件型号:TMDSDOCKH52C1
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我想在 Concerto 平台上为 TIRTOS 编写一个 C 代码、将 MSP (主站堆栈指针)寄存器的值读取到变量 foo 中。

我做得怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是关于 M3处理器端、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 SYSBIOS 中有任何与此相关的代码。 有 Task_stat ()和 Hwi_getStackInfo ()函数来获取栈信息,但听起来你想直接读取寄存器,对吗? 我认为在这种情况下,你需要编写一些程序集--要么使用内联程序集,要么编写 C 语言可调用的程序集函数(可能是更安全的选项),以读取 SP 并返回它。

    惠特尼