This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:复位

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342206/tms320f28377s-reset

器件型号:TMS320F28377S

1.gpio75控制一个串联到 F28377电源的开关、使高电平开关关闭、F28377上电;低电平开关断开、F28377断电;

2.我遇到的问题是我希望开关从闭合状态变为断开状态、但无法实现

当我尝试从关闭切换到打开时、GPIO75从高电平切换到低电平。 开关已确认断开、但 F28377欠压复位、GPIO75再次输出高电平、我的开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANSON、

      不能使用器件的 GPIO 来控制同一器件的电源。 你正在经历的是一种种族状况。  

    [报价 userid="495303" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342206/tms320f28377s-reset ]但 F28377欠压复位、GPIO75再次输出高电平、关闭我的开关

    这是预期行为。 您必须使用不同的控制器来操作开关。