This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:是否可以在 GPIO55上配置 ERROR_STS 引脚?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341443/tms320f280039-is-error_sts-pin-configurable-on-gpio55

器件型号:TMS320F280039

从技术参考手册中、我阅读了

3.6.7错误引脚
称为 ERRORSTS 的信号可输出到 GPIO24、GPIO28、GPIO29或 GPIO55。

表10-7中的 GPIO 多路复用引脚也显示了该引脚。

不过、从表4-15的第4.8.1.1节"GPREG2使用和 MPOST 配置"中、只能在 Z1-GPREG2和 Z2-GPREG2中选择前三个选项。

是这样吗?
是否只能从用户的编程引脚 MUX 配置中选择 GPIO55?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO55通常情况下如果 ERRORSTS 不需要、则应通过配置 PINMUX 可用于其他应用需求。 您是否使用 GPREG 和 DCSM 工具?

    我会让 Luke 帮您解决这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:
    我刚刚完成计划的新设计的必要条件、并检查外部引脚分配。

    从某些先例设计来看、GPIO28和 GPIO29是 SCI 引导选项的默认值、而 GPIO24用于
    默认引导模式选择引脚1、我原本希望使用 GPIO55。 这似乎不太可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    可以将 outputtxbar 配置为将 ERRORSTS 路由到 GPIO55。 您还可以通过 DCSM 工具配置任何 GPIO 以用作引导模式选择引脚。 如果您对如何执行此操作有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!
    我们将考虑第一种解决方案、即在 GPIO55上使用 ERRORSTS、并按照毫不奇怪的原则行事-更改引导模式选择引脚可能会导致很多混淆、就像我们所有的电路板在默认配置中使用它一样。

    谢谢您的建议。