This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:C2000通信和开发

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMP110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339581/tms320f28p650dk-c2000-communication-and-development

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMP110

您好!

需要哪些通信外设来对 C2000进行通信和编程? 寻找进行测试、编程、电压和电流监测、温度监测、控制环路设计和调整所需的工具。

此外、我计划在 PCB 上添加多个温度传感器。 您是否了解 MCU 可用于监测电路板温度的任何超小型温度传感器?

目前、我有 PMBus、UART 和 JTAG。 PMBus 接口有什么 UART 接口无法实现的增益吗? 我是否需要 PMBus? 需要什么才能连接 SysConfig 和 Code Composer?

要使 Code Composer 与 MCU 进行通信、建议使用什么调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    进行 C2000通信和编程需要哪些通信外设?
    连接 SysConfig 和 Code Composer 需要什么?

    根据这些问题、似乎您不熟悉 C2000。 我建议查看 《入门指南》 并下载 最新的 CCSC2000Ware。 尝试导入并运行示例、以熟悉该器件、如何对其进行编程以及您可能感兴趣的特性。 有关 C2000器件上不同外设的一般信息、您还可以参阅 C2000 Academy。

    您是否知道可将 MCU 用于监控电路板温度的任何超小型温度传感器?

    这是 您需要根据要求做出的特定于应用的决定。 您可以 在此产品页面上看到提供的外部温度传感器。 我们提供温度传感器、 但具体建议将取决于您的需求。 例如、 TMP110 可以使用 I2C 通信、因此该功能适用于 C2000器件、因为它可以使用 I2C。 但是、精度、电源要求等可能满足也可能不满足您的系统需求。

    Unknown 说:
    我可以从 PMBus 接口获得什么不能从 UART 接口获得的好处吗?

    同样、这取决于您的应用。 PMBus 和 UART 是截然不同的通信协议、 具体使用方案取决于您的期望目标。 PMBus 是同步的、UART 是异步的、并且还有其他差异可能影响您选择使用哪一个。  如果每种协议的速度是您的主要要求、您可以查看规格部分的器件数据表、以了解这些协议的速度。

    Unknown 说:
    我需要 PMBus 吗?

    这由你决定。

    Unknown 说:
    从 Code Composer 到 MCU 进行通信时、建议使用什么调试器?

    您使用的是 Launchpad 还是 controlCARD? 如果是、那么您只需要使用 USB 电缆进行连接。 如果您自己使用的是 JTAG 仿真器、那么我认为 XDS110或 XDS200就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    除了 外、  产品简介还对 TI 的超小型温度感应 器件进行了总结、包括全新的 TMP110。  

    小尺寸 TMP110与 TI 温度传感器的对比