您好!
我们希望使用单个引导加载程序通过单个工具更新全部三个内核。 我们在 C2000文件夹中找到了 bootrom 的源代码、然后就会从该源代码开始。
从单个引导加载程序引导所有内核是否存在任何限制? 即、将 bootrom 引导加载程序引导加载程序转换为所有三个内核的实际引导加载程序?
谢谢、此致、
安布罗维斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用单个引导加载程序通过单个工具更新全部三个内核。 我们在 C2000文件夹中找到了 bootrom 的源代码、然后就会从该源代码开始。
从单个引导加载程序引导所有内核是否存在任何限制? 即、将 bootrom 引导加载程序引导加载程序转换为所有三个内核的实际引导加载程序?
谢谢、此致、
安布罗维斯
Ambrose,
客户可以执行以下操作:
对于 CPU2:
使用 CPU1引导加载程序接收闪存编程算法+用户代码
使用"CPU1至 CPU2 MSGRAM0"将算法+用户代码传输到 CPU2
从 CPU2执行算法以对其闪存进行编程
计算 CM:
使用 CPU1引导加载程序接收闪存编程算法+用户代码
使用"CPU1-CM MSGRAM1"将算法+用户代码传输到 CM
从 CM 执行 algo 以对其闪存进行编程
这应该是可行的、因为 内核具有相同的架构。