主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好
我尝试 使用 LaunchPad 开发板对 C2000 TMS320F280039C 微控制器进行 CAN 闪存编程。 我尝试 使用 ESP32S3进行编程、而不是使用 PCAN 器件。 我将 flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel.txt 文件用作内核、将 blinky.txt 文件用作应用程序、并将这两个文件作为无符号字符数组插入到 esp-IDF 中的程序中。 正如 sprad51文档中提到的那样、我通过 CAN 以每帧100 kbps 的速率发送了内核文件、然后等待5000ms、并以每堆栈8字节的速率以1 Mbps 的速率发送了应用文件(blinky.txt)。 在发送整个事件之前、我将 C2000 LaunchPad 的引导引脚设置为32低电平和24高电平(CAN 引导配置)、然后在这之后、将两个引导引脚都设置回高电平(闪存引导模式) 并重新启动 LaunchPad。 但闪烁的应用无法正常工作。


我在 espidf 程序中包括了上述内核文件和应用程序文件。
请问原因和解决方法是什么?
最好的酒店
阿山市