This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMDXIDDK379D

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343310/tms320f28388d-tmdxiddk379d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

大家好!

我在设计文件的 pdf 中找不到 H2连接器  

TMDXIDDK379D 器件 工业驱动修订版[2.2.1].pdf

请帮助我找到正确的原理图 pdf

此致、

 

巴鲁赫·艾因齐格

 上海迪尔光电股份有限公司

第1名 Hayarway st., POB 13041

Yavne 8122005, Israel

电话:+972-8-9333099                                           

手机:+972-54-893306

baruch.einziger@utilight.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    H2用于 QEP 连接器、它位于原理图的第一页、如下图中的红圈所示。 原理图位于  C2000 Ware_Motor SDK...\ti\c2000\c2000\c2000_c2000_c2000_c2000SDK_5_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1\IndustralDrivesRev[2.2.1].pdf 目录中 Ware_Motor

    如需查找/下载并安装最新的  C2000_SDK_ Ware_Motor - www.ti.com/.../C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK  

    苏米特