This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:编译 CLA 示例代码失败

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343177/tms320f280039-build-cla-example-code-failed

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 C2000专家:

目前、我只是尝试从 C2000ware 构建 CLA 示例工程、但失败了、请查看以下错误、您能帮助我重新爱上它吗?

我所有的 c2000ware 和 code composer studio 都已更新为最新版本。

C2000ware 版本: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00

CCS 版本:  

Code Composer Studio
版本:12.6.0.00008

操作系统: Windows 10, v.10.0., x86_64 / Win32
Java 供应商:Eclipse Adoptium
Java 运行时版本:11.0.13+8
Java 版本:11.0.13

错误图片

描述资源路径位置类型
#10 "#"在这里不是预期 cla_ex3_background_nesting_task_cla.cla /cla_ex3_background_nesting_task 行1 C/C++问题
#171 Expected a declaration cla_ex3_background_nesting_task_cla.cla cla_ex3_background_nesting_task line 1 C/C++ problem
#19数目 cla_ex3_background_nesting_task_cla.cla 预计结束后的额外文字 cla_ex3_background_nesting_task 行1 C/C++问题
#66 Expected a ";" cla_ex3_background_nesting_task_cla.cla /cla_ex3_background_nesting_task 行1 C/C++ problem
#7无法识别的令牌 cla_ex3_background_nesting_task_cla.cla /cla_ex3_background_nesting_task 行1 C/C++问题
gmake:***[cla_ex3_background_nesting_task_cla.obj]错误1 cla_ex3_background_nesting_task C/C++问题
gmake:由于错误、未重制目标"all"。 cla_ex3_background_nesting_task C/C++问题

编译器信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以 重新启动 CCS、创建新工作区并试用?

    此致、

    维纳