This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:闪存 API 杀死所有中断

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337781/tms320f280039-flash-api-kills-all-interrupt

器件型号:TMS320F280039

尊敬的 C2000专家:

在闪存 API 用户指南中、它提到了闪存 API 执行 可中断。

但我的 ISR 在调用闪存 API 函数时被丢弃、我非常确信我的所有 ISR 函数都在 RAM 中执行以获得更好的执行性能、并且 ISR 在闪存 API 执行完成时被恢复。

您能否分享一些有关这方面的评论?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    闪存 API 不会禁用任何中断。

     您如何确认 ISR 函数是从 RAM 而不是闪存执行的?    

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我没有听到你的回应。

    您是否需要有关此帖子的进一步支持? 或者我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应延迟。 可通过将闪存 API 放置到另一个存储体来解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    可以、您无法从闪存擦除/编程操作的目标存储体中执行闪存 API 或 ISR。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、  

    感谢您的支持。