This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:在 SysConfig 中实现 XCLKOUT 的*否*连接

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342664/tms320f280039-achieving-no-connection-for-xclkout-in-sysconfig

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我正在使用 SysConfig 设置新开发板的预览、但当我为通用 I/O 分配 GPIO16时、一部分中会弹出资源冲突。
报告的错误与 XCLKOUT 引脚分配有关、我没有使用:我很可能遗漏了 其中 要禁用它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    如果您看一下 TRM 中的 xclockout (第3.7.4节)、您会发现外部时钟输出(XCLKOUT) 可以连接到外部引脚、即 GPIO16或 GPIO18、

    因此、如果当前 不同的段同时使用 GPIO16和 GPIO18、则会触发引脚冲突警告。

    因此、您可以将 GPIO16/18未分配给任何特定的外设、以便避免冲突。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题、因为有一个设置可以禁用每个外设的引脚。 这称为" 用例 "在"C2000 SysConfig 概览"中(请参阅 3.2 PinMux)和大多数外设设置-否则、查找" PinMux 用例 "、与 eQEP 外设中的情况一样。

    将此属性设置为自定义将允许可选引脚的隐藏下拉列表使用。 在本例中、这位于"其他"部分下方。