This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ADC 配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339695/tms320f280039c-adc-configuration

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、TI 团队

我尝试通过 TMS320F280039C 上的 ADC 读取交流电压、交流电压输入来自运算放大器的输出、我可以看到正弦波、并且我已设置了1.65V 直流失调电压。

当交流电压为零时、我读取的 ADC 值约为2048、 当我将交流电压电源从0V 增加到+-240V 时、我无法绘制正弦波形中的 ADC 输出图。

我听说过、我必须将 ADC 配置为单端模式、这样才能通过来自运算放大器的单个 ADC 输入进行周期读取。 我完全可以肯定我已经使用了合适的分压器并选择了正确的运算放大器来提供具有1V 分压的单个正弦波输出。

如何将 ADC 配置为单端模式以读取具有1.65直流偏移基准的双极信号、我需要一些支持。

谢谢!

关于

伦津·洛本

发光功率技术

高级工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenzin:

    您能否说明、当交流电处于 120V 的中值和240V 的全值时、您从 ADC 获得了哪些值?  您是否在整个交流周期的存储器中转储 ADC 转换结果?

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我能够使用 SysConfig GUI 在示例代码中提供的校准 Vbus 和交流感应电压。