This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:导入工程时、工作区中没有可导入的文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340924/tms320f28335-there-are-no-importable-files-in-the-workspace-when-importing-the-project

器件型号:TMS320F28335

无法导入从 Internet 下载的 TMS320F28335文件。

根据下载说明:CCS6.0环境、基于带有霍尔传感器的 DSP28335无刷直流电机控制程序代码、包括头文件和主程序等所有文件。 速度闭环控制应用于主程序中。

我分别使用 CCS10.0和 CCS6.1进行了测试、但两个器件都无法正常导入。

我们应该如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请在4月1日前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

               您帖子的标题显示为"F28335"、但您包含的图像显示为"F2812"。 如果是 F2812、则说明该器件已使用22多年。 F28335大约是18岁以上。 这些器件的软件支持现已弃用、这意味着不会对这些器件的任何软件库进行更新。

    您可以尝试将项目导入为"旧 CCSv3.3项目"

     另一个注意事项是、如果这是新项目、请考虑改用更新的器件。 它们具有更多的特性/外设和更强大的功能、但成本通常低于 F28335。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的问题已经解决了。