This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:使用 CAN 协议进行固件更新

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342280/tms320f2800137-firmware-update-using-can-protocol

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、团队成员:

我尝试通过 CAN 通信协议更新 launchpad f2800137的固件、

同样,我首先使用 launchpad 板载开关 S3将设备置于引导模式。

现在、怀疑是我们只需要将这2个 GPIO (即 GPIO24、GPIO32)切换为启动模式、还是需要任何其他配置?  

请帮我解决问题、非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    要在 LaunchPad 上实现 CAN 固件更新、您需要具有与 F2800137器件兼容的 CAN 闪存内核、并将器件的引导模式设置为 CAN (在高低配置中、默认 CAN 使用 GPIO24和 GPIO32)。 此外、为了使用 GPIO4/5来接收/发送 CAN 帧、需要将 CAN 路由开关设置为向下(ON)位置。 有关参考、您可以查看当前可用的 F280039C 器件 DCAN 闪存内核(C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\flash)。

    F280015x 器件的 CAN 闪存内核将很快随下一个 C2000Ware 一起发布。 我认为、您的用法在到达时进行检查和修改会更好。

    谢谢。此致、

    查尔斯