请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 你好
我对 TMS320F28P65x 的内置温度传感器有疑问。
如果 ADC 时钟设置(ADCCTL2.PRESCALE)设置为默认0000b、则转换将无法正常工作。
SOC 设置如下。
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 13;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 139;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 2;// CPU 计时器
如果将 ADC 时钟设置(ADCCTL2.PRESCALE)设置为默认0010b 或0110b、则可以顺利进行转换。
我能否将内置温度传感器与200MHz 的默认 ADC 时钟结合使用?
此外、ADCA 和 ADCB 单元的转换问题是相同的。
谢谢!