This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:Bissc CLB 逻辑

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343715/tms320f28p650dk-bissc-clb-logic

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

我正在尝试实现 CLB 逻辑以生成 Bissc 和 SPI 时钟、但在 CLB 逻辑实现中、我感到困惑、想知道是否有人可以帮助我实现 CLB 逻辑?
我试图使用这篇文章 https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/886 ,但有一个 FSM0和计数器0逻辑缺失。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,很遗憾,我无法帮助这篇文章。 FSM 或计数器可能未在其设计中使用。

    如果您有关于 CLB 的一般问题、请告诉我。