This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 Uniflash 和密码锁定器件后、存储器浏览器仍在运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343621/tms320f28335-after-locking-the-device-with-uniflash-and-a-password-the-memory-browser-is-still-operational

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我在 Uniflash 中设置了密码、进行编程、然后锁定。  我更改了密码、并验证是否不允许按预期执行计算校验和等操作。  但是、"存储器浏览器"似乎仍然能够检查程序存储器。  我本来希望此函数也会受到锁定程序的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

               执行器件重置后(或断开/重新连接至器件后)、应无法访问安全存储器。