Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我们使用 TMSF2812已超过15年、并有20多种基于2812的不同应用。 从大约2年前开始、我们已经开始发现一个问题、某些电路板上存在问题、但并非所有电路板上的系统都能锁住。 在测试设置上进行调查时、我可以通过 JTAG 看到触发了一个非法 ISR、当这触发发生时、我可以看到内部闪存报告全部为0、并且安全密码显示为0。 在锁定之前,安全密码是正确的。 看来他们并没有真正消失。 只需通过 JTAG 来复位固件、便会返回密码。 锁定所需的时间变化很大。 由于电路板发热、更有可能发生这种情况。 同样、这个问题已经出现在多个应用中。 但我们也看到、在多个电路板上使用一个应用、表明问题仅发生在这些电路板的子集上。 虽然硬件似乎很可能存在、但到目前为止、我们无法将此问题与硬件或软件隔离。
我希望能根据这些意见对我们应该如何看待提出任何建议。
非常感谢!