This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:电压滤波频率

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343746/tms320f28027-voltage-filtering-frequency

器件型号:TMS320F28027

        

大家好、根据手册、我计算了电压滤波频率、根据电容和电阻、频率大约为388.96。 但是、我发现在以该频率启动和运行时存在关闭的可能性。 可以使用官方默认值344.62来正常运行。 为什么会这样呢? 它是否必须与硬件匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 应根据您自己电路板上的电压检测电路计算滤波器极。 您在上面提到的问题可能来自您自己电路板上的电流/电压检测信号。 您可以尝试使用实验01b 和实验01c 来首先验证您自己的电路板。