This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:C2000的 MD5

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339878/tms320f2800157-md5-for-c2000

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 C2000芯片中 、地址为16位;当我们使用 MD5库计算 MD5时、接口无法满足要求。  该接口 输入的数据类型是无符号字符。  对于 C2000芯片、如何使用 MD5接口计算 MD5?

e2e.ti.com/.../md5.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingrid 您好:

    我找不到此代码所在的位置、您能引导我找到此文件的位置吗? 我不相信我们有专家 能够支持有关 MD5或除 AES 之外的其他加密实现的问题、但我会明白我能为您提供哪些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件位置:  \C2000Ware_4_03_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\lwip-2.1.2\ppm\netif\pppp\polarssl src。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingrid、

               我将与我们的软件团队联系、看看是否有人可以为您提供帮助。 请稍等几天、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingrid 您好:

    以下帖子是代表您发布的吗?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/171/t/1343491

    如果是、我可以关闭这个帖子或关闭这个帖子以在那里进一步支持它。 请记住、您引用的软件是由第三方创建的、TI C2000没有任何实现我们维护的 MD5的库。