请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好、专家:
我在使用从闪存向 RAM 写入代码的功能时遇到一些问题。 实际上、在编译器中、已经可以成功地看到某些函数已被放置在 RAM 空间中。 但是、测试的实际执行时间没有减少。
编译也未报告任何错误。
未置于 RAM 中的代码执行时间约为15微秒、而置于 RAM 中后的执行时间仍约为15微秒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我在使用从闪存向 RAM 写入代码的功能时遇到一些问题。 实际上、在编译器中、已经可以成功地看到某些函数已被放置在 RAM 空间中。 但是、测试的实际执行时间没有减少。
编译也未报告任何错误。
未置于 RAM 中的代码执行时间约为15微秒、而置于 RAM 中后的执行时间仍约为15微秒。