This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S:使用 ADC 转换为 GPIO。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344716/tms320f28388s-tms320f28388s-using-adc-to-gpio

器件型号:TMS320F28388S

团队、您好!

是否可以将 MCU 中的 ADC 引脚用作数字输入引脚?

如果可行、在将 ADC 引脚用作数字输入引脚时、我还需要重点注意哪些其他注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    可以将 ADC 引脚用作数字输入引脚、您需要读取数字值并使用适当的阈值(基于基准电压值和数字转换值)来确定 ADC 读数应为1还是0。

    Unknown 说:
    如果可行、在将 ADC 引脚用作数字输入引脚时、我还需要注意哪些其他注意事项?

     我务必要注意的事项是减少噪声源(不应是极端必要的、因为 转换为数字值意味着会有一些误差幅度) 此外、请务必遵循数据表中有关数字引脚电压电平的电气特性表(请参阅第7.6节):