请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 大家好、团队
在 F280039上、无需 TRST 引脚。 但在 F28035上、它需要下拉至 GND 并连接至 JTAG TRST。 我的客户希望解决 F280039和 F28035之间的 JTAG 接口问题。 它们可以使用 JTAG 2 PIN 来调试 F280039:
在 F28035上、如果未将 TRST 连接到 JTAG TRST、我可以使用 JTAG 来调试 F28035吗?
应该选择哪种模式?
此致、
赞讷