This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否可以关闭汇编代码中的 ARM 自动 trampoline 创建

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343420/tms320f28388d-can-the-arm-automatic-trampoline-creation-in-assembly-code-be-turned-off

器件型号:TMS320F28388D

您好!

               我有一些具有一些分支指令的汇编代码。  当我查看生成的输出时、可以看到链接器立即在分支之后添加了 trampoline。  是否有办法将其关闭并生成链路错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    我已经将这一点提请编译器专家注意。 由于当地假期、您可能会在下周前没有收到回复。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用链接器选项 --- trampolines=off 。  有关详细信息、 请在 TI ARM 汇编工具手册 中搜索标题为" 生成 Far 调用 trampoline "的子章节。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我最初扫描它时、肯定漏掉了它。  这似乎会关闭所有 trampoline。  是否有任何方法只针对汇编文件将它们关闭?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法只对装配体文件关闭它们?

    遗憾的是、不能。

    谢谢。此致、

    -乔治