This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:出现一些编译器错误

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345314/tms320f28379d-facing-some-compiler-error

器件型号:TMS320F28379D

你好

如果我使用 compiler18.12.7 LTS 编译器、我将面临错误:


>>编译失败
source/device/subdir_rules.mk:目标'source/device/F2837xD_adc.obj'的配方失败

内部错误:C:\Users\akash.ahirwar\Downloads\ti-CGT-C2000_18.12.7.LTS、bin\ac2000.exe 遇到分段故障
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)第0行

这是由 TI C/C++分析程序中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种避免这种情况的权变措施。

升级到最新版本的编译器可能会解决这个问题。

请访问 http://e2e.ti.com 上的 E2E 支持论坛联系 TI
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为
"提交问题"。

我们需要看到整个错误消息、以及一个完整、可重现的
包含所有命令行选项的测试用例。
包含由 option --preproc_with_comment 创建的.pp 文件

gmake:***[SOURCE/DEVICE/F2837xD_ADC.obj]错误1

如果我使用22.6.2LTS 编译器、我将不会遇到任何错误。

我需要针对该编译器错误的解决方案。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您受此已知问题 EXT_EP-9733的影响。  首先在版本20.2.1.LTS 和18.12.8.LTS 中提供了一个修复程序。  如果可行、请升级到最新版本22.6.1.LTS。  如果这样不实用、则升级到版本18.12.8.LTS。  除了错误修复外、它与18.12.7.LTS 相同。

    谢谢。此致、

    -乔治